结果:找到"Altium Designer20.1.8原理图编辑问题",相关内容1000条
  • EDA专业版本编辑出现问题
  • 现在下载了新的专业版本,是在原版本基础上升级来的,觉得不如原版本好用,工程打开以后出现原理图中电阻电容无法放置的故障,大家遇到了吗?怎么解决呢?补充,虽然不能放置元件,但是可以从原理图中复制元件出来再粘贴,工具栏中的电源符号也无法添加
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版 发帖人:大师兄巡山 发帖时间:2023-05-09 17:12:00
  • 网络标号位置影响网络连接的Bug
  • 画了两天时间查出了一个简单的bug,希望能够改正。也就是刚才,采用蚂蚁搬家的方法:把18个模块一个个重新挪进来,才发现的。问题:不同的网络标签,也没有直接连接,但显示是连接。原因:网络标签的小圆点,和交叉网络连线重合,判断为一个网络了。正确识别方法:网络标签的字符串方向和网络线相同才是用户标注的网络线,或者交叉线有交叉点才能判定。图示:错误的识别:认为GND和JL_P28V是一根线。(红圈中位置,网络标签GND的位置)图示:正确识别(我把GND标签挪开)
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:大萝卜和小白菜 发帖时间:2020-11-01 14:35:00
  • AltiumDesigner20.1.8原理图编辑问题
  • 最近新装AltiumDesigner20.1.8,尝新!也因是64位的运行会快点吧!发现比17以前的好用,但是发原理图编辑时,同网导线不会变厚闪亮一下!原来AD17设置一下就行的。现在怎么在这图中这设置不行了?有没有谁弄过?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Altium Designer20.1.8 发帖人:MENG 发帖时间:2020-07-04 16:02:00
  • 原理图更新到PCB问题
  • 原理图画好后,因为原理图的IC等元件有时会空着一两个脚不接任何地方,这时点更新到PCB不能导进去。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 更新到PCB 发帖人:刘125 发帖时间:2020-05-08 17:59:00
  • 原理图中多了个隐藏的元件
  • 编辑原理图时,对一个电阻进行了复制,然后鼠标移动时点了右键(想移动到屏幕外的区域),这时还未放置的电阻就不见了。这样重复了几次。然后复制电阻,直接放置在旁边,再移动就可以了。于是成功放置了R10、R11.问题是,更新PCB后,出现R9、R10、R11三个电阻但原理图中看不到R9,通过编号也查找不到,只有设计管理器中有。这个隐藏的R9怎么才能删除呢?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:长城下的我们 发帖时间:2019-07-11 17:44:00
  • 发现lceda软件问题:原理图库的子库编辑不能保存。
  • 保存原理图库子库时,出现报错。Undefinedindex:dataStr子库超过两个,就出现这个问题。然而有时又可以保存。使用的立创EDA客户端。已升级到最新版。库名称Allwinner_H5,用户名称Beta_vulgaris。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 设计 发帖人:Beta 发帖时间:2019-03-15 17:58:00
  • 求助贴,关于AD(AltiumDesigner)使用
  • 求助贴。有没有熟练使用AltiumDesigner的大佬指导一下,如何关闭/隐藏原理图设计界面的右侧库文件最下方供应商链接和供应商信息。因为在使用【库窗口】时,这两项参数根本用不到,而软件默认的这两个参数反而占很大空间,影响使用[元器件选择]窗口。关键字:AltiumDesigner,原理图,库文件,使用习惯
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AD Altium Designer 发帖人:AN 发帖时间:2018-11-20 09:20:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: